This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350上的 AGC 行为

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/652192/cc1350-agc-behavior-on-cc1350

器件型号:CC1350

您好!

请告诉我详细的 AGC 在 CC1350上的行为?
我无法从技术参考手册中找到相关信息。
例如、我想知道锁定 AGC 的时序、AGC 基准和 AGC 行为的详细算法。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不会附上有关 AGC 设计的详细信息。
    最小前导码长度为3个字节、因此 AGC 稳定时间小于此值(前导码用于设置 AGC 增益以及进行频率偏移补偿)。
    AGC 基准电平设置 AGC 开始向下调节增益的输入功率电平。 基准电平不能太低、因为这会导致较高输入功率电平的低 SNR。 如果过高、将影响选择性和阻断。 我们所做的是根据与输入功率水平(-120dBm 至0dBm)测量、以找到高于灵敏度限制0%的 AGC 基准电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sverre-San、您好!

    感谢你的答复。

    此致、
    Nomo