主题中讨论的其他器件:CC1200、 MSP430F5438A
您好!
我有一个 CC1200评估板和模块、可以通过 SmartRF 或板载 LCD 对其进行完全操作、但我正在尝试对 Putty 或 Tera Term 等串行接口进行相同的控制。 当我将 EB 设置为 UART 并使用正确的 COM 端口打开 Tera Term 时、它会打开会话、但不执行任何其他操作。 有人对此有经验吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个 CC1200评估板和模块、可以通过 SmartRF 或板载 LCD 对其进行完全操作、但我正在尝试对 Putty 或 Tera Term 等串行接口进行相同的控制。 当我将 EB 设置为 UART 并使用正确的 COM 端口打开 Tera Term 时、它会打开会话、但不执行任何其他操作。 有人对此有经验吗?
谢谢
MMI、
在此页面上、我们发布了一个简单的 UART 解析器、该解析器能够在多个 CC1x 系列器件上执行各种命令、同时由 MSP430通过 UART 进行控制。
我已修改此示例以包括对 TRXEB 板(MSP430F5438A)的支持、还包括对 CC1200 EM 板的支持。 有些事情可能无法完全正常工作、因为我已经非常快地完成了这一移植。
e2e.ti.com/.../LaunchPad_5F00_trx_5F00_demo_5F00_e2e_5F00_post_5F00_20171227.zip
此代码设计为使用 CCS v7.4编译 MSP430。 但愿这对您有所帮助。
此致、
/TA
感谢您的帮助、我更喜欢为我的应用程序使用 Perl API、看起来它们工作正常。 我确实需要对它们进行一些更改、例如在 RX 和 TX 之间建立依赖关系、这一点没有问题。 但是、我在 dal_send.pl 中所做的一个似乎不起作用的更改是在下面的行中:
我的$packetInterval = 1;#秒
无论我在这里输入什么、间隔仍然为1秒。 顺便说一下、这是一个局部变量、根本不在 dal_send.pl 中使用。 我是否需要在其他地方查找数据包间隔?
谢谢