This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK:RAT_GPO0或 RAT_GPO1边沿上的 Hwi 或 SWI

Guru**** 2486345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1182603/simplelink-cc13x2-26x2-sdk-hwi-or-swi-on-rat_gpo0-or-rat_gpo1-edges

器件型号:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

除了上述线程之外、在如何从 CM0射频内核到 CM4应用处理器获取 RAT 计时器匹配的 HWI 或 SWI 方面是否取得了任何进展?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我不确定这是否是您正在寻找的解决方案。 但是、您是否了解过 RF_ratCompare 和 RF_ratCapture API?

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/docs/rflib/html/group__rf__driver.html#ga513fd2cb2616e901d9f7a638ae9b7772

    这似乎是您要寻找的。 这是我可以找到的关于这一点的唯一内容。

    此致。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sid! 我没有看到回调选项。

    我只看到了捕获/比较、并假设我们只能摆动 GPIO。  
    我会尝试一下、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Sid。  

    因此、在我使用 RF_runCmd 计划 RX 或 TX 之后、我将其命名为100us。  
    我的回调会不断触发 RF_EventError。 在示波器上、时序关闭、这与 RF_EventError 相符

    我不想在某个地方有这样的示例。  


    这是调用。 我的主同步在 Tx 开始时间、从机在 Rx rxTime 上从数据包同步、如 rfSynchronizedPacket 示例所示。 该部件一直运转良好。 我将其包含在上下文中、因为我只需将100us 添加到 StartTime 中。  

        if (isMaster()) {

            rf_ctx.RF_cmdPropTx->startTime += RF_convertUsToRatTicks(slotTimeUs);

            rf_ctx.RF_cmdPropRx->startTime = rf_ctx.RF_cmdPropTx->startTime;

        } else {

            rf_ctx.RF_cmdPropRx->startTime += RF_convertUsToRatTicks(slotTimeUs);

            rf_ctx.RF_cmdPropTx->startTime = rf_ctx.RF_cmdPropRx->startTime;

        }

        scheduleTask(rf_ctx.RF_cmdPropRx->startTime + RF_convertUsToRatTicks(100));


    这是调度程序

    static void scheduleTask(uint32_t timeout) {

        RF_RatConfigOutput ioCfg;

        RF_RatConfigOutput_init(&ioCfg);

        RF_RatConfigCompare channelCfg;

        RF_RatConfigCompare_init(&channelCfg);

        channelCfg.callback = &scheduleTaskCb;

        channelCfg.timeout = timeout;

        RF_ratCompare(rfHandle,&channelCfg, &ioCfg);


    这是回调、只需切换 GPIO 并布置信标(从未发生过)  

    static void scheduleTaskCb(RF_Handle h, RF_RatHandle rh, RF_EventMask e, uint32_t compareCaptureTime) {

        switch(e) {

            case RF_EventRatCh:

                GPIO_toggle(CONFIG_GPIO_TP1);

                Semaphore_post(rfSem);

                GPIO_toggle(CONFIG_GPIO_TP1);

                break;

            case RF_EventError:

    //            printf("RF_EventError\n");

                break;

        }

    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这起作用了。 再次感谢 Sid!  
    想知道我是否可以映射到未使用的 RatGpo 以保存在引脚 IO 上

    static void scheduleTask(uint32_t timeout) {

        RF_RatConfigOutput ioCfg;

        RF_RatConfigOutput_init(&ioCfg);

        ioCfg.select = RF_RatOutputSelectRatGpo7;

        ioCfg.mode = RF_RatOutputModePulse;

        RF_RatConfigCompare channelCfg;

        RF_RatConfigCompare_init(&channelCfg);

        channelCfg.callback = &scheduleTaskCb;

        channelCfg.timeout = timeout;

        channelCfg.channel = RF_RatChannelAny;

        RF_ratCompare(rfHandle,&channelCfg, &ioCfg);

    }