This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC13-90:具有外部振荡器的 CC13xx

Guru**** 2559560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1182557/launchxl-cc13-90-cc13xx-with-external-oscillator

器件型号:LAUNCHXL-CC13-90

我想跟进此主题并提出几个问题:

CC13xx 外部24MHz 锁-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

我的应用需要同步2个 CC1310、以便能够产生频率对齐的880-890 MHz 范围内的2个 CWS。

为此、我需要将两个 CC13xx 的基准时钟共用。

不过、正如 E2E 论坛中所述(见上文)、这超出了规范范围。 虽然超出规格、但我想给它打一个枪、因为我真的很喜欢 CC、而且我对频率对齐也有严格的要求。

 简而言之、我使用 Rigol SDG2042X 向 X_24_N 和 X_24_P 注入了幅值为800mVpp 且偏移为500mV 直流的差分信号。 我将 Rigol 输出配置为具有180度差、并将信号输出连接到  X_24_N 和 X_24_P (顺序无关紧要)。 该器件似乎加电正常、并产生相位噪声与 使用板载 xtal 时类似的载波:


我用于捕获左侧图片的器件与右侧的器件不同、因为我还不想侵入2。

使用单端配置似乎表现出非常高的相位噪声、因此我没有使用它。

在任何情况下、似乎都可以使用外部(差分)振荡器为 CC13xx 馈电、并可能同步其中的两个振荡器。 我将在能够同步2 CC13xx 后发布更新

我只有一个问题

在   X_24_N 和 X_24_P 引脚上、不会损坏 IC 的最大电压是多少?