This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:ADC 电压

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1182514/cc1312r-adc-voltage

器件型号:CC1312R

大家好、

数据表中、ADC 输入只能像 VDDS 一样高。 如果我将3.0V 电源与可能高达3.3V 的 ADC 信号配合使用、器件是否会损坏? 会发生什么情况?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD 二极管将开始消耗电流。 如果保持在较低的水平、则不会造成损害、但在某些情况下、您将会损坏 ESD 二极管。 它们之所以将其称为绝对最大值是有原因的。 如果您超过了该值、您就购买了它。

    请注意、如果您在 Vdd 关闭时施加电压、您实际上可以为芯片供电。 我很难学会这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 Keith 所说、ADC 输入端的电压高于 VDDS、可能会损坏器件。 我建议 添加外部组件以将信号电压限制为 VDDS。