This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:CC1310随 CC430F5137变化

Guru**** 2486965 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, CC1310, CC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1182200/cc430f5137-cc1310-change-with-cc430f5137

器件型号:CC430F5137
主题中讨论的其他器件: CC1310CC1100

您好!

我们在某些产品中使用 CC430F5137。 但是、我们希望将您的产品替换为 CC1310。 CC1310仍将用于射频系统。 您对此变化有何看法? 我们能否顺利进行切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yavuzhan、  

    很难对您可能遇到的任何问题进行评论、 代码逻辑本身不应该是问题。  

    需要考虑的是可用的资源以及您使用的外设和资源。

    请确保外设 可用。 从闪存和 RAM 角度来看、Putely。 资源似乎可以。

    此外、请测试适用于 CC1310的 SDK 中提供的驱动程序示例、以了解驱动程序 API 和行为。  

    CC1310 LaunchPad (TI.com)

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。 谢谢你。

    另一个问题。我们想与 CC1310和 CC430F5137通信。  我们希望在面板侧使用 CC1310、在传感器侧使用 CC430F5137。

    我们是否可以将这两个微处理器用于相互射频通信?

    它们是否相互兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC430F5137使用 CC1100作为无线电收发器。 只要在 CC1310和 CC1100上使用相同的射频设置、它就应该彼此兼容。  

    此致、

    SID