This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:更改日志射频补丁

Guru**** 2486335 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1182433/cc1312r-change-log-rf-patches

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我们注意到、不同版本的 SDK 之间的射频补丁会发生变化。
我专门介绍 CC1312R 的 RF_PATCH_SPE_PROP

但未提供修订更改历史记录。 因此、我担心升级补丁所带来的更改。

-它是否会影响射频内核中的时序、射频上的杂散->新的认证测试等
此外、覆盖随时间的变化。 但是、覆盖是否仅对给定的修补程序版本有效?


例如、如果我使用最新的 smartRFstudio 设置和此设置的覆盖项、但我的补丁已使用2年。 这是不兼容的吗?

此致

无需更多导线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、不用多导线了、

    SysConfig 中可用的特征 PHY 的补丁、覆盖和设置与 SDK 版本相关联。  

    当您从 SmartRF Studio 获取最新设置时、理想情况下您将使用最新补丁为您的项目使用最新的 SDK。 这样、他们就会使用相同的补丁。

    遗憾的是、到目前为止、我们还无法在补丁之间提供更改日志。 要使用与旧 SDK 完全相同的补丁、请使用同一季度的 SmartRF Studio 版本。  

    我们确实确定了改进的空间。 我们正在开发 SmartRF Studio 的更新版本、该版本将在 SDK 和 SmartRF Studio 设置之间实现更好的一致性和可见性。 但到今天为止、 使用最新 SmartRF Studio 时的假设是您使用的是最新 SDK。

    此致、

    SID