This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:无法运行 UART2示例

Guru**** 2794235 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1182392/cc1312r-unable-to-run-uart2-example

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我无法运行 UART2示例项目(uart2callback_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos7_IAR.eww)

IAR 5.50.9

SDK: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29

我得到:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yaki、  

    答:您的自定义参数变量是否正确定义、以及 SysConfig 的路径?  

    b.如果定义正确、您能否尝试打开新的工作区并尝试全新构建。 此外、如果无法正常工作、请使用其他器件进行尝试、以便我们知道在编译之前不会对工程的 EWP 文件进行任何修改。

    此致、

    SID