This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC13-90:888MHz 下的 CC13-90匹配

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1181963/launchxl-cc13-90-cc13-90-matching-at-888mhz

器件型号:LAUNCHXL-CC13-90
主题中讨论的其他器件:CC1190CC1310

您好!

我有一个应用需要以886-892MHz 范围内的任何频率传输音调、我已确定 CC1310 + CC1190具有我需要的规格、因此 CC13-90 Launchpad 是测试的自然选择

我有一个美国版本的 CC13-90、我移除了 A2电感器并对 R158进行了排序、以便我可以使用板载 SMA 而不是天线。 我使用 SmartRF Studio 在850MHz 至930MHz @ 26dBm 范围内进行了频率扫描、并使用 Keysight SA 记录了数据。

正如预期的那样、在所需的频率范围内远非标称26dBm、其范围为-16dBm 至8dBm。 我怀疑这是一个匹配问题、因此我进入了 Launchpad 的原理图、并看到 EU 模型(调谐频率为868MHz)安装了 C24 2.2pF、而在美国、它是 DNP。 除了天线匹配的差异(我不使用)之外、我没有看到任何其他差异、请参阅此处:

因此我安装了一个1.8pF 电容来尝试它、但频率响应几乎没有预算。 我在这里缺少什么吗?

如何将 CC13-90 Launchpad 调谐至880-890 MHz 的频率范围?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我发现了问题。 CC13-90 US Launchpad 在 CC1310输出后使用 B39921B3588U410 SAW 滤波器。 滤波器的响应不包括我感兴趣的880-890 MHz 频带。 以下是参考响应:

    基本上就是我使用 SA 测量的结果。

    遗憾 的是、EU launchpad 包含一个锯滤波器、该滤波器的通带在我感兴趣的频带之外。 您对该频段有没有任何 SAW 滤波器建议? 如果我在没有 LaunchPad 的情况下操作 LaunchPad、会有问题吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、拆下锯片滤波器并 短接  相应的焊盘后、我得到了我需要看到的响应、如下所示。 我怀疑3次谐波会很糟糕、但我对此应用并不关心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到您在这方面取得了一些成功。 要回答您原始帖子中有关添加 C24的问题(并解释添加 C24的原因):


    您可以看到、除了增加 C24之外、EU BOM 基本上是相同的(以提高三次谐波的性能);如果您在此频段中运行、我建议包含此组件。



     但是、此 LC 滤波器具有窄带响应、因此您 需要对其进行优化、以便在您感兴趣的频带运行、从而查看任何优势(旨在实现885MHz 的谐振)、因为 它目前针对868MHz 进行了优化。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或"L25/C210和 C24/L27形成两个陷波以过滤第二谐波"、如 www.ti.com/.../swra542.pdf 中所述