This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRFTM-STUDIO:默认寄存器设置

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1182246/smartrftm-studio-default-register-settings

器件型号:SMARTRFTM-STUDIO

大家好、

SmartRF 典型设置中的预设背后是否有任何理由?

我们是否有指南将这些典型设置指向全球不同的无线电合规性法规? (例如:FCC 合规性)

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    SmartRF Studio 典型设置是在我们的实验中测试过的许多器件的设置。 这些设置经过优化、可实现最佳性能、并在需要时满足给定 PHY (例如 BLE 或 Wi-SUN)的规格。

    无线电合规性法规也可以成为一个因素、但通常情况下、法规更侧重于输出功率限制、杂散发射、占空比限制和相位噪声要求等参数; 给定器件的数据表中列出了其中的许多参数以及测试时使用的 PHY。 除非需要更改这些设置、否则这些相同的 PHY 通常是 SmartRF Studio 中相同的典型设置。

    对于我们的低于1GHz 产品、我们没有全面的指南、因为涉及的因素太多、无法在一个文档中实现。 我们器件的数据表将列出该器件适合兼容的射频法规及其支持的无线协议、通常在第1页上列出、其中许多协议可在 SmartRF Studio 中找到以进行评估。 TI.com 上的产品页面上还提供了多个应用手册、白皮书和选择指南、详细介绍了特定 PHY 以及我们的器件支持(在我们的软件堆栈中)。 例如  ,SWRA714的第3节 (Wi-SUNRegistered软件产品简介 v.1.0.0): https://www.ti.com/lit/swra714 提供了 Wi-SUN PHY 和 TI 对它们的支持的详细信息。

    对于蓝牙、应用手册 SWRA601 (如何认证您的蓝牙产品): https://www.ti.com/lit/swra601 可能是您想要的。

    客户是否有关于 PHY 设置(或设置)的特定问题、 或者这是一个更一般的问题(以防这不能回答您的问题)?

    此致、

    Zack