This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:设置 Launchpad 以对单字节 E70 915T14S 进行编程

Guru**** 2486865 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1181554/cc1310-setting-up-launchpad-to-program-an-ebyte-e70-915t14s

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我在论坛上看到了许多尝试对亿佰特器件进行编程的帖子

我尝试使用 E70 915T14S 执行同样的操作、它使用 cc1310器件

我已连接

VCC (3.3V)和 GND

TMS TCK 和 RESET_N

当尝试闪存时、我会得到通用错误

连接到目标时出错:
(错误-241 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
可能发生了安全错误。
确保您的设备已解锁。
(仿真包9.8.0.00235)

我只知道通过论坛上的其他帖子连接上述内容、我找不到任何说明如何连接 CC1310 Launchpad 以对其他器件进行编程的文档

感谢所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    要调试 CC1310、请在文章中介绍要进行的连接。 确保触点正确。

    但调试接口可能已锁定。 如果在您的情况下可以、您可以尝试批量擦除来解锁接口。

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    实际上、我不需要调试、只需要刷写器件。

    如果没有批量擦除、是否会给出我之前提供的错误消息?

    如果是、您能否提供一个指针来执行批量擦除、我正在尝试直接从 code composer 进行闪存

    是否可以从 code composer 执行批量擦除、最后-是否需要任何其他硬件连接来执行批量擦除

    Thx

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您之前提供的错误消息似乎与连接本身有关、或显示"确保您的设备已解锁"。

    出于安全考虑、批量擦除是解锁调试端口的唯一方法。 这不需要额外的连接。  

    您可以使用 Uniflash:https://www.ti.com/tool/UNIFLASH 执行擦除整个闪存(批量擦除),这应该会解锁器件。

    但是、如果这不起作用、则必须是连接问题。 您是否还尝试过您提到的主题中的建议? 此外、请检查 EByte 本身是否具有一些支持。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为有类似问题的任何人提供简短说明

    E70似乎确实被锁定、使用 UNIFLASH 执行批量擦除-解决了我的问题

    然后、我能够从 code composer 下载