This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:TI-15.4 MAC 电池供电信标启用 PAN 协调器

Guru**** 2540110 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/611107/cc1310-ti-15-4-mac-battery-powered-beacon-enabled-pan-coordinator

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:HDC1010

您好!

启用信标的 PAN 协调器是否在信标活动之间使用低功耗模式?
也就是说、是否可以让 AAA 型电池供电的 TI-15.4 MAC 信标协调器具有几年的使用寿命?

BR、Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    是的、TI 15.4-Stack 只需使用230mAh 的纽扣电池即可运行。 PAN 协调器将在信标间隔的上限期间使其接收器保持开启状态。 要降低协调器的功耗、您可以增加信标顺序并减少超级帧顺序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说15.4堆栈设计为只需一节纽扣电池即可运行时、您的意思是:

    CR2032 µF + 22 μ F VDDS 输入电容器

    或者、我们是否需要像本参考设计那样添加升压转换器(如 TPS61291DRV)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CR2032 µF + 22 μ F VDDS 输入电容器。

    您指出的参考设计中使用的 HDC1010具有等于2.7V 至5.5V 的电源电压、当电池电压开始下降时、需要使用升压转换器。