CC1101如何测量 RSSI? 使用 GFSK 调制。
我尝试使用 CC1101模块在"蓝丸"上编写扫描仪程序、以尝试找出基于 CC1101的 USB 软件狗的无线电参数。
我甚至使用了一种蛮力算法、该算法以400Hz 的步长从432MHz 扩展到434MHz、并对每个频率尝试所有16个 RXBW 选项。
(运行几乎需要4个小时。 软件狗被置于重复发送16字节消息"U"。)
我想知道的是、在某个频率下、RXBW 为464kHz 时、RSSI =-49dBm、而 RXBW 为541kHz 时、RSSI -94。 有几个类似的情况。
我希望较宽的 RXBW 至少具有与较窄的 RXBW 相同的 RSSI。 中心频率是相同的。
此外、Fdev 或比特率是否以任何方式影响 RSSI? 我猜他们不会这样做。 如果信号仅在 RX 带宽的一侧、它会产生什么影响?
我正在尝试找出更好的扫描算法。