请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350STK 工具/软件:TI-RTOS
我正在尝试获取 SensorTag 的麦克风生成的 PCM 数据、并通过 UART 发送该数据。
为此,我修改了中的原始 pdmstream 示例:
"C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_1_30_00_06\examples\rtos\cc1350stk\drivers\pdmstream"。
我使用 Matlab 处理 PC 中接收到的数据。 但是、处理后的声音与原件不匹配100%。 流的某些部分似乎丢失了、我意外获得了一些音频增强效果。
SensorTag 是否可能无法发送100%的数据、因此传输信息的某些部分会丢失?
或者、我是否可能通过传输/解码 DE 数据而出错?
我在 MATLAB 中附加了代码、并修改了 pdmstream。
感谢您的帮助
MATLAB 代码:
S =串行('COM10');
SET (s、'baudate'、115200);
fopen (s);
i=1;
信号=[];
P=[];
tic;
while (i<500)
Prev_length=length (signal);
signal=[信号 uint8 (fread (s)];
disp(num2str(i));
disp (num2str (length (signal)-prev_length));
i=1;
结束
TOC
fclose
删除
(s)清除 s
图(1);
signal_16 =拼写错误((255信号)、'Int16');
signal_16d = double (signal_16);
signal_16d = signal_16d/max (abs (signal_16d)))/1.2;
plot (signal_16d);
fs=16e3
声音(signal_16d、fs);
何塞