This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低于1GHz 无线电-工作温度范围为-55°C 至125°C

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/613743/sub-1-ghz-radio---operating-temperature--55-to-125-c

主题中讨论的其他器件:CC1200

您好!

我一直在使用 CC1200无线电。 此器件的工作温度为-40至85°C。TI 是否有 任何器件规格为-55至125°C?

感谢您的帮助。

-Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC11x1-Q1 可支持高达125°C 的温度、但不能支持低至-55°C 的温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一些器件覆盖高达125度、但非这些器件的规格低于-40度。