This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:确认天线设计

Guru**** 2564410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/611387/cc1101-confirm-antenna-design

器件型号:CC1101

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题1]
您是否有数据表中图10所示的915MHz 设计?
[问题1-1]
Ould 您请告诉我、为什么要针对315/433MHz 设计将 L131、L121、C121添加到915MHz 设计中?

[背景]
现在、我的客户使用了具有433MHz 的器件。 因此、他们希望将此设计和布局用于915MHz 设计。]

[问题2]
如果客户在图11中使用 SAW 滤波器来减少以699MHz 频率代替 C126和 L125的发射、他们是否需要安装这些组件(C126和 L125)?

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请任何人回答我的问题吗?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q1:否 不同频带需要不同的滤波、图10后面的915MHz 设计将不兼容。
    Q1-1: www.ti.com/.../swra168a.pdf 详细介绍了868/915设计。

    Q2:如果他们使用 SAW 滤波器、则699 MHz 时不需要陷波滤波器。 我在上面链接的应用手册中也详细介绍了该滤波器。

    如果他们想要433 MHz 和915 MHz 的通用布局、则需要使用915 MHz 设计并为433 MHz 设计中不需要的组件使用0欧姆电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    感谢您的盛情款待。
    我明白了。

    此致、
    Kaka