This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:是发射功率设置平均或最大发射功率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/613332/cc1200-is-transmit-power-setting-average-or-maximum-power-transmitted

器件型号:CC1200

您好;

我想知道、如果我将 CC1200收发器的发射功率配置为13dBm、这是否意味着传输的最大功率为13dBm、或者意味着传输的平均功率为13dBm?

此致

Denzil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是您将使用频谱分析仪在 RBW = 1MHz 时测量的输出功率。 由于这是使用连续 CW 平均值完成的、因此应提供与 max 相同的结果
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与、正是我想知道的。