This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:与 CC115l 通信

Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC115L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/613149/cc1310-communicate-with-cc115l

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC115L

你(们)好

我的客户希望实现 cc115l 与 cc1310的通信。

cc1310在 wor 模式下工作、睡眠时间为500ms 或1s、因此 cc115l 需要发送长时间前导码、但 cc115l 仅支持最大24字节前导码、因此 cc1310不能被 cc115l 唤醒。

如何解决这一问题?是否有更好的想法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您选通 STX 且 TX FIFO 为空、CC115L 会发送前导码。 这意味着、如果要发送长前导码、可以在 t0处选通 STX、然后在 t1处写入 TX FIFO、其中 t1-t0是发送前导码所需的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ter:
    谢谢!我会尝试。