请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件: CC115L
你(们)好
我的客户希望实现 cc115l 与 cc1310的通信。
cc1310在 wor 模式下工作、睡眠时间为500ms 或1s、因此 cc115l 需要发送长时间前导码、但 cc115l 仅支持最大24字节前导码、因此 cc1310不能被 cc115l 唤醒。
如何解决这一问题?是否有更好的想法?
谢谢!