This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:电源电压电平会影响传输范围。不会#39;t IT? (3V 与3.6V)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/611873/ccs-cc1310-the-supply-voltage-level-affect-to-the-transmission-range-doesn-t-it-3v-vs-3-6v

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

电源电压电平会影响传输范围。 不是吗? (3V 与3.6V)

我必须选择电池才能与我的产品配合使用。 现在、3V 电池的规格可以提供高于3.6V 电池的持续电流。  

请告诉我。

谢谢你。

沙农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、它在2.1V 至3.7V 范围内保持稳定。

    请参阅 CC1310数据表的图5-23和5-24。

    谢谢、
    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1310的无线电通过内置直流/直流转换器在1.8V 电压下运行、因此电源电压变化不应影响它

    如果您需要更多的发射功率、请研究 CC1190射频放大器芯片