This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:与 LoRa 相比的优势

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/611585/cc1310-the-advantages-in-comparison-with-lora

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1125

与 LoRa 相比、CC1310的主要优势是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lora 是一种基于线性调频脉冲展频的射频协议、CC1310是一种射频 SOC、可支持以下各种调制格式:
    –多级(G) FSK 和 MSK
    –开关键控(OOK)、具有优化的整形功能、可更大限度地减少相邻通道泄漏
    –支持远距离编码增益

    不知道如何准确比较射频协议和射频 SOC。 只需提供一些信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于采用了 LoRa 调制、Semtech 的芯片在覆盖范围方面非常受欢迎。

    CC1310在 Semtech 的芯片上是否具有很大的竞争力?

    尽管竞争激烈,罗瓦姆公司的名声在不断扩大。

    如果 CC1310不支持 LoRa 调制、那么它在这种情况下如何运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lora 芯片仅可从 Semtech 获得。 CC1310支持 SIGFOX、您可以访问 processors.wiki.ti.com/.../Sigfox_CC1310_SDK_Demo_Users_Guide、 与 LoRa 竞争。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来、由于"仅 Tx "限制、CC1310根本无法进行竞争、因此无法进行双向通信。 因此、它不可能是一个 M2M 解决方案。

    没有什么不同之处、可能会将其带到一线? 除了集成的 Cortex-M3之外、功耗呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、CC1310目前只能执行 SIGFOX TX、但我认为它以后会支持 RX。 如果您打算同时使用 TX/RX、则可以尝试使用 CC1125、您可以参阅 processors.wiki.ti.com/.../Sigfox_SDK_Demo_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何支持 LoRa 调制的计划?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要使用 LoRa、您必须使用 Semtech 的芯片、没有替代方案。