This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:Project Zero 的必需项目

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/611618/ccs-launchxl-cc1350-required-projects-of-project-zero

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350STKCC1350

工具/软件:Code Composer Studio

使用 CC1350 LaunchPad、我想将 PC 连接到 CC1350STK。

在 Project Zero 中、我需要两个项目。 但我找不到这些项目、

  • BIM_extflash_cc1350lp
  • simple_peripheral_cc1350lp_app_FlashOnly" OAD_ExtFlash

TI Resource Explorer 中的这些项目在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以安装 SIMPLELINK-CC13X0-SDK 1.4.0、以便在 C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_1_40_00_10\examples\rtos\CC1350_LAUNCHXL_blestack\util\bimplelink_cc13x0_sdk_1_40_00_10\examples\rtos\CC1350_l_ram_ram_en_ram_en_ram_en_en_ram_en_en_cc13xl\blem_en_examples\ccs_en_rtos\c1310\blem_rtos\blem_en_en_en_rtos\blem_en_en_en_en_or_en_en_rtos\c13x_

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    我已导入 bim_extflash 文件夹和 CCS 文件夹。
    在"Bbuilding BLE firmware images for OAD"部分、我构建了这些文件夹。 但没有 hex 文件。
    流程不正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以在使用 CCS 导入时构建项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须在项目属性中选中"启用 ARM 十六进制实用程序"。