This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:测量飞行时间

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/611409/cc430f5137-measuring-time-of-flight

器件型号:CC430F5137
主题中讨论的其他器件: CC1101

您好!

我有两块基于 CC430F5137微控制器(MSP430内核+ CC11XX 无线电 SOC)的电路板。 我想衡量从发件人发送到接收人的邮件所需的时间。

请您提供一些建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zina、

    CC430F5137基于 CC1101收发器和 MSP430。 在数据表中、您将找到一个信号、该信号可以输出到名为"Packet/SYNC"的 GPIO 中、也可以输出到我想称之为"Option 0x06"的 GPIO 中。 可在用户指南的第712页找到。

    www.ti.com/.../slau259e.pdf

    下面是描述的副本:“当发送或接收到同步字时断言,并在数据包末尾取消断言。 在 RX 中、当6 (0x06)个可选地址检查失败或 RX FIFO 溢出时、引脚失效。 在 TX 模式下、如果 TX FIFO 下溢、则引脚将置为无效。"

    当接收到数据包且信号来自射频内核时、TX 和 RX 的信号将变为高电平或低电平。 这是可用的最精确的信号。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    /TA