This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:Untra 低 Tx/Rx 频率

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/610878/cc1125-untra-low-tx-rx-frequency

器件型号:CC1125

您好、

为了通过抑制测试、我们必须使用频率为73.350MHz 的 CC1125和窄外部滤波器。 您能帮我们为此频率设置收发器吗? 可能存在一些没有记录的可能性。 我们希望有一些频带比频带136.7-160MHz 低吗? 是否有任何严重障碍?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的无线电芯片仅支持数据表中规定的频率。 这是由 VCO 的可用调谐范围设置的硬限制。