This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310/CC1190:性能非常差、能否让 TI 员工进行设计评审?

Guru**** 2769775 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/610722/cc1310-cc1310-cc1190-very-poor-performance-can-we-have-a-design-review-from-a-ti-employee

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1190

您好!

我们最近制造了物联网接收器板的新版本(基于 CC1310)、并添加了 CC1190 PA。 我们基于全新 CC1310+CC1190 launchpad 设计的电路板布局和射频链设计。 在执行一些初始测试后、我们似乎获得了非常差的射频性能。 TI 员工能否查看我们的董事会并告知是否需要进行任何更改。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、我可以看一下它。 如果您不想将设计发布在论坛上、可以向我发送朋友请求。 我需要 PDF 格式的原理图和作为光绘文件的布局。

    -您在 TX 和 RX 中测量什么? (什么是非常差)
    -我假设您已仔细检查发送/接收到 CC1190的控制信号是否设置正确?