Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC1350, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350STK 主题中讨论的其他器件: CC2650STK、 CC1350、 CC2650
您好!
我一直很想购买 CC1350STK 或 CC2650STK。 从规格来看、除了 CC1350STK 上的双频带功能外、这两种功能几乎相同。 就 功能而言、CC1350STK 是否是 CC2650STK 的超集? 两种器件的价格均为29美元。 我缺少了什么、因为看起来我们可以为 Sub-GHz 和2.4GHz 通信(包括蓝牙)对 CC1350STK 进行编程。