This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 大规模生产计划

Guru**** 2533550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC115L, CC113L, CC1151-Q1, CC1131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/608077/mass-production-schedule

主题中讨论的其他器件:CC115LCC113LCC1151-Q1CC1131-Q1

CC1131和 CC1151 大规模生产计划?

何时将他们发布到制造部门?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您是指 CC113L (接收器)和 CC115L (发送器)。 它们既是成熟的产品,也是大规模生产。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 在 attached.e2e.ti.com/.../CC11x1Q1-datasheet.pdf 上阅读了有关 CC1131和 CC1151的数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉造成混淆。 CC11x1-Q1产品由 CC11x1产品以外的其他组提供支持。 CC1131-Q1和 CC1151-Q1正在大规模生产、已有几年的历史。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    但为什么我在网站上找不到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Web 产品文件夹并不意味着器件可订购或不可订购。 TI 有多种产品不在网络上但已投入生产。 在这种情况下、CC1131-Q1和 CC1151-Q1的产品页面似乎在某处意外删除。 感谢您指出这一点、希望产品页面很快会再次出现在网络上。