This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:使用 CC1101生成纯音正弦波

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/607678/cc1101-generate-pure-tone-sine-wave-using-cc1101

器件型号:CC1101

我想通过 CC1101生成纯未调制载波(仅为纯正弦波)。 我该怎么做? 我在定制电路板上使用 CC1101。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 e2e.ti.com/.../157309
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我发布到这里之前、我确实遵循了该主题。 我使用 CC1101的评估板进行测试。 我选择了915MHz 的通用寄存器设置、并选择了连续 Tx 并在未调制时勾选。 我正在通过射频谱分析仪检查信号、它显示带宽约为70kHz 的信号。 当我勾选调制而不是未调制时、信号带宽保持不变。 CW 不应该拥有非常窄的带宽? 我可能缺少一些内容、您能否与我分享用于评估板以生成 CW 的寄存器设置。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于您在频谱上使用的 RBW。

    此外、您是否在使用调制时选择了随机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RBW? 表示接收器带宽?
    在哪个频谱上、很抱歉我不遵循。
    CW 应该是纯正弦波吗? 显示了频谱上非常窄的峰值。

    否 我在调制波和未调制波形中都使用同步串行模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RBW:接收器带宽。 我使用的频谱分析仪有一个菜单选项、您可以在其中设置。 如果将 RBW 设置为1MHz、则频谱将比将 RBW 设置为3kHz 时大得多。 请使用一些时间了解如何设置频谱。 (BTW、当我是指频谱分析仪时)

    如果您在选择调制时使用同步串行模式、由于您没有设置输入引脚、因此您很可能还会发送音调(CW)。 如果要查看调制信号、请使用随机模式。