This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:UART 至 HTERM

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/607300/rtos-cc1310-uart-to-hterm

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: MAX232

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试通过 USB-UART 转换器从 CC1310向我的 PC 发送消息、并希望通过 HTERM 接收消息。

我使用 Programm uartecho。 如果我发送一些东西、那么 HTERM 会向我展示一些东西、但这是错误的

我收到:

有人可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我进行了一项测试、在该测试中、我在 CC1310 LP 上使用了 UartEcho 示例并下载了该示例(未修改)。 我再次对其进行了 HTERM (115200)测试、并按预期工作。 然后、我将波特率更改为9600并重试、这也起了作用(在 HTERM 中也改变了波特率之后)。 我对代码所做的唯一更改如下所示:
    uartParams.baudrate = 9600;
    BR
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、那么它必须是我的接线。 我只将引脚2和引脚3 (Rx、Tx)与 PC 串行插槽的引脚2和3相连。

    是否有缺失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们从未通过将 RXD/TXD 直接连接到 PC 上的串行端口来尝试过此示例、我们通过 USB 使用 UART。 但我假设您至少还需要接地以为信号提供相同的基准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在还尝试使用 USB 转 UART 电缆连接它。 我向下发送一些内容、然后回送一些内容、但正如您在下图中看到的那样、这是错误的

    下面是一张图片、我是如何连接所有设备的:

    您是否会看到任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的转换器具有 RS232级别、您可能正在烹饪芯片。 RS232使用高达+/-25V 的电压、尽管大多数适配器仅使用+/-8V 左右-但这两种电压都远远超出了 CC1310输入的额定电压。

    如果这些电平是适当的3.3V TTL 电平、则还需要接地连接。

    FWiw 我目前正在使用2MBaud 的串行端口作为调试控制台、它运行良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您说得对、这里有不同的电压!

    我将订购一个 USB 转 UART 转换器(或 Max232)、然后它必须能够工作。

    非常感谢您提供的快速卓越支持

    此致
    Sini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、您的 Launchpad 可能已损坏。 如果适配器仍然无法正常工作、则可能需要新的 LaunchPad。

    我喜欢这个 USB-TTL 串行适配器 :www.dfrobot.com/product-147.html 、只是因为它有一个电压跳线。