This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:用于将 CC1190连接到 CC110L 的控制逻辑

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/607334/cc1190-control-logic-for-connecting-cc1190-to-cc110l

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件: CC110L

在文档 SWRS089中、有5个用于配置 CC1190的示例

PA_EN LNA_EN HGM 模式
0 0 - 断电
0 1 0 RX 低增益模式
0 1 1 RX 高增益模式
1 0 0 TX 低增益模式
1 0 1 TX 高增益模式

1.不建议将所有三个参数(PA_EN、LNA_EN、HGM)配置为1?

现在我已经将 CC1190连接到 CC110L、

    选择"断电"、 我的器件 将获得与 使用 CC110L 相同的性能?

    当我选择"XX Low Gain Mode"(XX 低增益模式)时、性能增强程度如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)否 这不是一个有效状态(LNA 和 PA 不可能同时打开)
    2) 2)如果在断电模式下设置 CC1190、则射频器件的损耗至少为30dB。 CC1190没有馈通功能。
    3) 3)我们已完成的测量结果可在 www.ti.com/.../swra356.pdf 中找到