This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125是否支持 FCC15.246的频率跃点

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/652927/cc1125-does-cc1125-support-frequency-hop-for-fcc15-246

器件型号:CC1125

大家好、

     CC1125是否支持 FCC15.246的跳频 ?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、  

    我认为您是指 FCC15.247、而不是246。 以下列表中没有246项:

    但是、如果您的意思是15.247、那么是的、可以根据 CC112x 系列器件创建一个符合跳频规则集的解决方案。  

    下面是一个应用手册、介绍了可能的解决方案。

    在执行此操作时、软件是重要的。 收发器仅执行 MCU 的命令、如果正确、整个系统将变得兼容。

    此致、
    /TA