This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:CC1350上的半双工通信

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, LAUNCHXL-CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/652735/launchxl-cc1350-half-duplex-communication-on-cc1350

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

您好!

我正在开发一款产品、该产品可将某些数据从便携式设备无线传输到另一个设备(节点-集中器逻辑)、我希望在定制板上使用 CC1350。 出于研究目的、我订购了 CC1350 Launchpad、CCS 中的所有示例均提供了用于发送或接收数据的示例。  

我想知道、是否可以使用 CC1350 Launchpad 启动半双工通信、该 Launchpad 最终可以在我的产品中实现。

谢谢你

Keval Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    半双工意味着器件同时处于发送模式或接收模式、但它可以使用不同的频率进行发送和接收操作。 如果这是您想要的、则可以使用 CC1350。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、PM、

    我有两个问题、

    1) 1)当您说不同的频率时、这是否意味着我必须在我的定制板中进行任何硬件(RF 滤波器)更改?  

    2) 2)如果不需要更改硬件、您能告诉我如何在 LAUNCHXL-CC1350中进行更改以进行研究吗?

    *只是好奇*

    在 LAUNCHXL-CC1350中是否有任何方法可以开始全多路复用通信?

    还是在半双工模式下以相同频率进行通信?

    谢谢你

    Keval Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.无需更改任何硬件即可为 Tx 和 Rx 使用不同的频率。 确保 Tx 和 Rx 频率都处于同一频段、例如(美国为902至928MHz 频段)。

    2.只需对 Tx 和 Rx 使用不同的频率。

    3.您需要使用2个独立的板进行全双工通信。 一个用于发送器(在 Tx 频率上运行)、另一个用于接收器(在 Rx 频率上运行)

    4.如果您对 Tx 和 Rx 使用相同的频率,则称为单工模式。

    您的应用是什么?

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    半双工数据传输意味着数据可以在信号载波上双向传输、但不能同时传输。 也就是说、RX 和 TX 无需使用不同的频率。