This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125是否支持 BT = 0.2的 RRC 滤波器?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/652873/cc1125-do-cc1125-support-rrc-filter-with-bt-0-2

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1200

大家好、

     在数据表中、CC112X 支持2-FSK 和4-FSK 调制。 两者都可以选择由 BT = 0.5的高斯滤波器整形、从而产生 GFSK 调制信号。

      1.我想知道 CC1125是否支持 BT = 0.2的 RRC 滤波器?  CC1200呢?

       2. CC1125和 CC1200之间的 ADC 和 IQ 有何不同?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1125和 CC1200都不会使用 BT=0.2的 RRC 滤波器。 数据表中列出了支持的调制格式