This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:CC1350

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC2640, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/651820/launchxl-cc1350-cc1350

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350CC2640CC1350STKCC2650STK

我想知道、如果我使用 CC1350开发蓝牙应用、我是否可以在 CC2640中使用相同的应用而不更改代码? 都是代码兼容的

Vasudha Sundar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、CC2640的应用程序无法在 CC1350上运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需极少的代码更改即可完成。 挑战、编码、编译、工具在哪里? 还是两者完全不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定挑战在哪里。 我曾尝试将 BLE Stack 2.2.1中的 CC2650STK sensortag 示例的 CPU 配置更改为 CC1350STK、但它不起作用。 我在 E2E 论坛上提出了一个问题、但从未获得解决方案。 我知道、BLE Stack 2.2.1中有 CC1350LP 示例、因此我建议您根据这些示例开发您的应用。