This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC1350:CC1350 UART 仿真器示例

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/651154/rtos-launchxl-cc1350-cc1350-uart-emulator-example

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:TI-RTOS

您好、TI 专家、

尝试 通过 UART 仿真器 PGM 将 SCS 控制器用作第二个 UART (第一个 UART 作为 Launchpad 上的调试数据记录器)来自传感器控制器的 UART 仿真器代码示例运行正常,但很难与我的应用程序交换数据。   该论坛上已有不同的 pièces μ 代码、但 它是否存在一个用于通过 SCS 启动第二个 UART 的 cc1350 LaunchPad 的完整 CCS 示例、以用作参考。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不完全理解您的要求。 SCS 中的 UART 仿真器示例可用于 LaunchPad、您遇到了什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,在 SCS 中有一个用于 Launchpad 的简单示例,我正在寻找一个使用 UART 模拟 INN SCS 并实现信标方法的 CCS 工作示例。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然不确定您的意思、因为 SCS 中的示例还包含具有信标的 CCS 器件(请参阅 SCS 中的代码生成器创建)