This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:设置低于1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计时出现问题

Guru**** 1831130 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, TIDEP0084
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/647842/cc1310-problem-with-setting-up-sub-1-ghz-sensor-to-cloud-industrial-iot-gateway-reference-design

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1350TIDEP0084

大家好、

我正在尝试通过 以下应用手册来设置低于1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计:

www.ti.com/.../tiduci9b.pdf

我已正确地执行了所有步骤(我希望)。 我的设置由一个 BeagleBone Black 和2个 CC1350 LaunchPad 组成。 BeagleBone Black 连接到路由器。 我做了以下工作:

  1. 下载预构建的 TI Linux 处理器 SDK SD 卡映像 AM335x-EVM-linux-xx.xx.xx.img.zip。 我将文件解压缩并准备好 SDCard。
  2. 按照引导过程从 microSD 引导 BeagleBone Black
  3. 已从 GitHub (https://git.ti.com/apps/tidep0084)下载低于1GHz 物联网网关演示软件
  4. 已使用 WinSCP 将 tidep0084目录复制到 BeagleBone Black
  5. 使用 SSH 登录 Beagle Bone Black。
  6. 使用闪存编程器2、使用必要的固件对2个 CC1350 Launchpad 进行编程。

之后、我会从应用手册的第3.1.2..7.1节开始遇到一些问题。

我能够在 Putty 上列出两个 ttyACM 设备。 下一部分要求打开 {demo software directory}/prebuilt/bin/collector.cfg 文件。 但是、我在 BeagleBone Black 中找不到此预编译目录。 BeagleBone Back 中的目录结构与从 GitHub 克隆的目录结构完全相同。

但是、我可以在 tidep0084/example/collector 目录和 tidep0084/example/prebuilt 目录中找到 collector.cfg 文件。  应用手册第3.1.2.7.2节中的目录似乎也发生了变化。

目录结构是否已更改? 我是否应该忽略目录结构并只找到所需文件的新位置?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、

    我查看了最新的 git repo、并将文件结构与 第 3.1.2.7.2节进行了比较、发现收集器配置文件可在{demo software directory}/example/collector/collector.cfg.下找到  

    对于第 3.1.2.7.2节、您将在demo software directory}\examples\IoT-gateway\cloudAdapter\certs 下找到证书目录。

    自文档发布以来、已对文件结构进行了一些更新。


    我希望这能有所帮助!

    Andres Blanco