This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F6137:如何在 TI-Chronos 上定义编码方案

Guru**** 2502675 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/650425/cc430f6137-how-to-define-encoding-scheme-on-the-ti-chronos

器件型号:CC430F6137
主题中讨论的其他器件:SimpliciTI

大家好。 我正在尝试让 TI Chronos 使用非标准编码方案在我的项目上进行传输。 它具有非常低的数据速率(2kbps)并利用 OOK。 我正在使用标准 HAL 库、并且正在使用 SmartRF Studio 来定义我的寄存器。 那么、我将如何配置器件的编码方案? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christopher、

    Chronos 手表已经过时、我们不再支持它。 如果我记得正确、软件基于 SimpliciTI、您应该能够在文件系统中找到一个硬件目录并修改设置。 我们尚未对此进行测试。

    此致、
    /TA