This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:地址过滤:数据包抑制时序/速度

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/650046/cc1101-address-filtering-packet-rejection-timing-speed

器件型号:CC1101

当接收模式启用地址过滤且地址字节不匹配时、数据包将被拒绝。  我正在寻找有关拒绝数据包的时间的澄清。  在发现无效地址匹配时、数据包是否立即被拒绝、或者它是否必须等待整个数据包完成才能被拒绝?  基本上、我想知道在找到无效地址后、它将搜索新的同步字的时间有多快。

我希望新的同步字搜索在地址字节失败后立即开始、而不会向 FIFO 写入任何内容。  CC1101数据表中规定:"如果地址匹配失败、数据包将被丢弃、并且接收模式将重新启动。"

是否可以使用地址过滤器字节有效地扩展同步字? 或者、数据包抑制的行为/时序是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一旦芯片检测到地址错误、数据包就会被拒绝。 如果您监控接收到的同步/接收到的数据包信号(将取消置位)、则会看到此情况。 但是、同步搜索再次开始之前会有一个小延迟、因此如果在接收到地址字节后立即出现新的同步字、无线电很可能无法检测到它。
    BR
    Siri