This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:cc1200是否在复位模式下执行任何操作

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/649380/cc1200-does-the-cc1200-do-anything-in-reset-mode

器件型号:CC1200

CC1200加电期间、一些引脚保持高电平、并对电路的其余部分进行反向供电。 即使复位引脚被截断为低电平也会发生这种情况。

我们应该采取什么措施来避免任何引脚在上电时变为高电平。

启动时(复位始终为低电平):
RESET=低电平
GPIO0 (PIN10)=高电平
GPIO2 (PIN4)=低电平
GPIO3 (PIN3)=高电平

BR Jacob 死机

Kamstrup A/S

丹麦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 RESET 引脚为低电平、那么 GPIO 将具有 在 www.ti.com/.../swru346b.pdf (IOCFGx 寄存器)第80页给出的复位值。 由于寄存器的设置是复位值、因此无法更改它们。

    是否可以详细说明这是一个问题的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1200 GPIO 引脚连接到 CPU。 包含 RAM 和闪存的 CPU 由 PMIC 电路供电、以实现正确的启动序列编码。
    在 PMIC 为 CPU 供电之前、GPIO0和 GPIO3的备用电源将决定是否为 CPU 供电。 它会在某些保护二极管中消耗大量电流、还会中断 CPU 的正确启动序列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有点棘手。 在这种情况下、我假设 CC1200应该最后上电、以避免 GPIO 导致 CPU 进入不需要的状态。