This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:应用手册中的 wMBus 示例不起作用

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1101, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/649016/cc1310-wmbus-example-from-application-note-not-working

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS、 CC1101、

大家好、团队、

我的一位客户在运行应用手册中的 wmbus 示例时仍然遇到问题。 无法从"RfPacketRx"示例更改为 wmbus c/t 模式、也无法接收数据(SDK 1.40.x.x)。

以下操作正常:

使用示例 rfPacketRX 具有固定数据包长度和 wmbus c/t SYNC、使用50kbit Smart RF Studio 7配置文件适应100kbit 数据速率、50kHz 偏差和868、95MHz 射频(这没有部分缓冲器)。 这能够以 t 和 c 模式(两种帧格式)接收(米到其他)帧–但当然会滞后正确的数据大小。 说实话、即使我们发送频率为1Hz 的数据包(每秒1个数据包)、这个变体往往不会接收每个数据包、而是只会触发一个随机的超时时间、因此这不是我们可以采用的方法 (加上 wmbus 规格允许的抖动肯定不受这种支持)。

 

我们在应用手册和/或 SDK 示例中缺少以下信息或步骤:

如何      使用部分缓冲器正确运行? 没有足够的说明和/或示例。

2.      如何根据 wmbus 规范配置 C 模式(其他器件到仪表、50kbit/s、NRZ、25kHz 偏差、869,525MHz)以及足够的参数范围。

3.      „接收到的帧是帧格式 a 或 b“存储在何处或可以读出(如果是 c 模式)?

4.      是否只能使用 TI 无线电设置、而是可以自行执行以下操作(这是因为我们已经拥有一个行业经验证的 wmbus 堆栈、其独特功能比市场上的其他堆栈更强大)

a.      具有无限 Rx 数据包长度的类似 FIFO 的操作(比较 CC1101和/或 cc112x)->根据我的理解、部分缓冲器将提供类似功能–这是正确的吗? (在这种情况下:请参阅1。)

b.      使用 TI 无线电设置而不进行无线电 CPU (DE)编码(NRZ、3outof6、Manchester)? 我们希望在我们的应用中实现这一点、以保持我们的完整 wmbus 堆栈特性支持。 这也意味着我们需要自行评估以下信息:是帧 c 还是 t 模式? 如果 c 模式是帧帧格式 a 还是 b?

c.      状态信息“TX 数据包已完全发送”(我已经知道当前 SDK 中不存在此信息,但我想强调此状态/信息对于我们的专有和 wmbus 应用的重要性)

D.      从 stackforce 获得了足够的信息以便能够在 cc1310上执行其 wmbus 堆栈的事实出发、我们希望获得相同的信息。

提前感谢您、此致
Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)各种 E2E 帖子涵盖了部分阅读。 请参阅以下示例: e2e.ti.com/.../1979887

    2) 2) www.ti.com/.../swra522d.pdf 的摘要 包含所需的设置。 您是否使用过该工具?
    3) 3)补丁程序决定帧是 C 模式还是 T 模式。 补丁程序根据同步字之后的第一个字节执行所需的解码(3/6或曼彻斯特)。 由于 T 模式下的数据速率容差要求、所有解码都必须在补丁中完成。
    4) a)查看 I 链接到1以下线程中 Siri 的最后一个帖子
    b)贴片进行编码
    c)是否可以 使用此处所述的一些信号:dev.ti.com/.../signal-routing.html?