This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:cc1310是否支持433MHz (F MODE)?)时的 wmbus

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310, CC1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/648537/cc1310-does-cc1310-support-wmbus-at-433mhz-f-mode

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他部件:WMBUSCC1120

你(们)好

我 想知道 cc1310是否支持 在  433Mhz 频率下工作的 wmbus 的 F 模式、因为 wmbus 的 F 模式只需要7kHz 的频率偏差。 我想知道 cc1310在 诸如 cc112x 这样的窄带下是否能实现良好的性能?

如果 cc1310支持433Mhz 频率下的 wmbus、则 cc1310 (433Mhz)下的 wmbus 软件堆栈现在是否可用? 如果没有 、也许我别无选择、只能使用 MSP430+CC1120、在哪里 可以找到它们的 wmbus 堆栈?

谢谢

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尚未研究 CC1310的 F 模式。 必须 使用 www.ti.com/.../swra566.pdf、由于最小 RX BW 为~39kHz、因此灵敏度将比 CC1120差。

    对于 CC1120上的 F 模式、您应该与 Stackforce 进行检查。