This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200勉强用作精确的 RMS 射频功率计

Guru**** 2811635 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/648407/cc1200-cc1200-used-barely-as-an-accurate-rms-rf-power-meter

器件型号:CC1200

假设有人希望使用 CC1200作为精确 RMS 功率计。 尽管有特定(和简单/低成本)解决方案可用于此目的、但其 RSSI 测量的 RX 灵敏度极低且单调性良好(见图4-3 SWRS123D 文档)值得注意。

假设射频输入端的信号实际上是一个 CW 信号(正弦波400MHz)、并且它已正确连接在50欧姆线路上。

*这种想法的优缺点是什么?

*假设在 CC1200上为此目的配置了最佳采样方法、则 RSSI 的精度是多少? (我无法在数据表中找到此信息)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几年前、我们就这样做了: e2e.ti.com/.../99551

    -专业版:
    -可以使用窄带宽、从而能够找到精度良好的信号频率
    - Con:
    - RSSI 精度:RSSI 精度大约为+/- 3dB、但是您应该能够通过校准获得+/- 1dB。