This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:适用于 CC1101和 MSP430FR5739的 SimpliciTI IAR 项目

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, SIMPLICITI, MSP430FR5739, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/647203/cc1101-simpliciti-iar-project-for-cc1101-and-msp430fr5739

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件: SimpliciTIMSP430FR5739CC1310

你(们)好。

我正在寻找一个适用于 CC1101和 MSP430FR5739的 SimpliciTI 示例项目。

我访问了以下链接: http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430_SimpliciTI_Porting_Guidelines 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否浏览 过 www.ti.com/.../tidu868.pdf ? 我相信、除了 SimpliciTI 下载页面上提供的内容之外、这是我们最接近的版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提供、我还会按照您的链接尝试运行 MSP430FR5739的示例项目。 但是、当编译源代码时、我会得到16个错误。

    有关我的问题的更多信息、请参阅下图

    我只需将示例文件夹复制到 SimpliciTI 位置、如下所示: C:\Texas Instruments\SimpliciTI-IAR-1.2.0\Projects\Examples\EXP430FR5739\simple_Peer_to-Peer\

    之后、我从    EXP461x 复制了 Configuration 文件夹 、并遇到类似这样的错误

    随附的是我的项目(IAR IDE 版本7.10.1)

    您能不能告诉我,它有什么问题吗?
    谢谢、

    e2e.ti.com/.../EXP430FR5739.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉该示例、因此我不知道它为什么开箱即用。 我的建议是从 SimpliciTI 页面开始下载、并使用移植指南使其在 TI 设计的部分代码的帮助下与您的 MSP 配合使用。

    与 CC1310上的15.4堆栈相比、您希望使用 SimpliciTI/CC1101的主要原因是什么(作为示例)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经有使用 MSP430FR5739和 CC1101的硬件。 在这方面、我正在寻找一种用于创建简单网络(如启动拓扑)的解决方案。 我在多个 CC1101模块之间的通信冲突方面遇到了一些问题。
    那么,您能不能为我提供一些解决问题的方法?

    非常感谢!