This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:一些有关传输时间的问题。

Guru**** 2486925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1182807/cc1310-some-issues-about-transmission-time

器件型号:CC1310

大家好、

以下是客户的请求:

  1. 是否可以计算从启动开始到成功启动 Mac 的时间?
  2. 是否可以计算空气传输时间?
  3. 是否可以计算接收数据然后到达应用层的时间?
  4. 或者、是否有任何好的方法来在?μ s 以上测量它们

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    关于第一个问题、启动 Mac 成功启动意味着什么? 它们是否意味着从 执行 RF_runCmd 到完成数据传输?