This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:关断并唤醒 SPI 外部闪存?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1182961/launchxl-cc1352r1-shutdown-and-wake-up-spi-external-flash

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

在哪里可以找到 关断 和唤醒 SPI 外部闪存的代码?  我希望在初始化时关闭 SPI 外部闪存、然后在需要使用时将其唤醒。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    在 SDK 中 LAUNCHXL-CC1352R1的示例中、有一个名为 Board_shutDownExtFlash ()的函  数关闭 SPI 外部闪存、还有另一个名为 Board_wakeupExtFlash ()的函数唤醒外部闪存。

     您可以在 ti_drivers_config.c 中找到这些函数 若要查看首先必须编译工程的函数、因为源代码是由 SysConfig 生成的。

    您还可以查看 nvs 外部 示例、 其中显示了如何读取、写入和擦除外部闪存存储器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在器件运行期间我调用  Board_shutDownExtFlash(), 然后我将器件置于关断模式,该怎么办?    唤醒器件后是否需要调用 Board_wakeupExtFlash()。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需添加您在 ti_drivers_config.c 中提到的 c 函数 我使用收集器示例程序进行验证。  CC1352R1_LAUNCHXL_Fxns.c 中提供了用于唤醒和关断外部闪存的 c 函数

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、默克尔、

      唤醒器件与外部闪存通信后,您需要调用 Board_wakeupExtFlash()。

    您使用的是 SDK 和 SysConfig 的哪个版本? 至少在 SDK 版本6.20.0.29和 SysConfig 版本1.13.0中、可以在 ti_drivers_config.c 中找到这些函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 SDKv4.10