This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:15.4-Stack 提高 CCA 块灵敏度

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1180670/cc1352r-15-4-stack-increase-cca-block-sensitivity

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我们有一款使用 CC1352R1的产品正在进行红色测试、目前我们正在测量礼貌的频谱访问。 我们使用的配置是868MHz SimpleLink 远距离5kbps、从我之前在 E2E (e2e.ti.com/.../cc1352r-smartrf-7-studio-packet-tx-interrupting-existing-traffic-cca)上的问题中 、我们得知它将 LBT 用于 CCA。 现在、当我们测试此礼貌频谱访问时、当记录的 CW 信号低至-82dBm 时、它会阻止传输;但是、我们需要根据我们遵循的标准、至少阻止低至-87dBm 的信号。 我们测量了低至-127dBm 的灵敏度、因此这不是 IT 继续检测阻塞 CW 信号的问题。

我的问题是:如何将堆栈配置为在较低灵敏度(至少-87dBm)上阻止?

*是否有 SysConfig 配置?

*我可以写入以进行控制的无线电寄存器?

*其他选项?

此致、

Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我不确定这是可配置的、还是在堆栈库中确定的。 让我联系软件设计人员并询问他们。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    请在 api_mac.h 中调整以下参数:

       /*!

        CCA 的 RSSI 阈值、表示为范围为-127至127的有符号整型

        *

       ApiMac_attribute_rssiThreshold = 0xF4、

    谢谢、

    玛丽·H