This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:将 EasyLink 模块添加到 CC1311P#39 SysConfig

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1182929/cc1311p3-adding-easylink-module-to-cc1311p-s-sysconfig

器件型号:CC1311P3
Thread 中讨论的其他器件:CC1352PSysConfig

我的客户已基于 CC1352P EasyLink 示例开发了一个项目、现在需要迁移到 CC1311P、但在尝试将 EasyLink 模块添加到 SysConfig 时遇到了问题。

在 CC135221的 EasyLink 示例中的.syscfg 文件之后、他们将以下代码添加到 CC131121的项目中:

/* ======== EasyLink Stack ======== */
var EasyLink = scripting.addModule("/ti/easylink/easylink");
if(rfDesignSettings.rfDesign !== undefined)
{
    EasyLink.rfDesign = rfDesignSettings.rfDesign;
}

但是、SysConfig 显示的错误如下所示:

如何解决此问题以及如何将 EasyLink 添加到 syscfg?

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    您是否还在 EasyLink 元数据文件夹中为 CC1311P 添加了 RF_CONFIG 文件?

    谢谢、

    玛丽·H