This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:带螺旋天线的 CC1101

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/735813/cc1101-cc1101-with-spiral-antenna

器件型号:CC1101

客户正在433MHz 下使用 CC1101。 他们希望使用螺旋天线。 当它们使用一条大约16cm 的电缆时、它们可以在接收器侧获得一个良好的 RSSI 值。 但是、当它们使用螺旋天线时、它们会获得非常糟糕的 RSSI 值、有时接收器无法获得消息。

他们认为他们的电路板需要根据螺旋天线进行匹配。 他们如何解决这个问题? [我将单独提供光绘文件]