This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:SimpleLink 低于1GHz 限制、FOTA

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, TIDC-01002, TIDEP0084, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/734181/cc1312r-simplelink-sub-ghz-limitations-fota

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: TIDC-01002TIDEP0084MSP-EXP432E401Y

我们的要求:
-32kB 包,异步,每6小时发送一次
-低于1GHz 技术(远距离)
-FOTA 是必须的

问题:
在欧盟、868MHz 频带似乎有一个"1%占空比"的限制。 这适用于 SimpleLink 吗?
2.我们每天可以发送的最大数据量(KB)是多少?
3. Aloha 方法似乎会导致"有损耗"网络、效率约为18%。 SimpleLink 是否具有相同的网络效率?
4. CC1312R/SimpleLink 是否支持固件无线更新? (FOTA)

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、  

    问题:
    在欧盟、868MHz 频带似乎有一个"1%占空比"的限制。 这适用于 SimpleLink 吗?

    • 如果您的系统未实现"说前先听"、则应用1%的占空比、我们的占空比确实实现了、因此、如果您选择 TI-15.4Stack、则不会应用1%的占空比。

    2.我们每天可以发送的最大数据量(KB)是多少?

    • 我们支持的远距离模式是无线5kbps。 假设由于封包化是如何完成的、会产生50%的开销。 然后假设您可以获得最大50%的吞吐量.... 只是估计一下这里… 1.25kbps 的实际 数据吞吐量连续。 这会增加每天高达12 MB 的数据。

    3. Aloha 方法似乎会导致"有损耗"网络、效率约为18%。 SimpleLink 是否具有相同的网络效率?

    • 我们使用先听后讲。 我们的使用率接近50%、但我希望保持25%、以确保安全。

     4. CC1312R/SimpleLink 是否 支持固件无线更新? (FOTA)

    • 是的。

    此致、
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TA:

    非常感谢您的快速而彻底的回答。  这对我们来说是个好消息。  与帖子主题稍有不同的几个后续问题:

    1. 是否有现成的网关可用于 CC1312R 终端节点?  或者、我们是否必须开发自己的网关(例如 TIDC-01002、TIDEP0084、MSP-EXP432E401Y)?
    2. 低于1GHz 网关是否有任何蜂窝回程选项?
    3. 我们是否需要对我们部署到的每个地区的产品进行射频认证?  例如 FCC、CE、RCM、CCC、JTEC 等
    4. 终端节点配置如何适用于 SimpleLink 产品(适用于我们的 Web 应用程序的注册/身份验证/DeviceID、FOTA)?  也许您可以为我参考文档,我可以自行阅读;)

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    是否有现成的网关可用于 CC1312R 终端节点?  或者、我们是否必须开发自己的网关(例如 TIDC-01002、TIDEP0084、MSP-EXP432E401Y)?

    • 不是我知道的。 这是我们希望改变的东西,但到目前为止,没有任何东西可供选择。

    2.低于1GHz 网关是否有任何蜂窝回程选项?

    • 不是我知道的。

    我们是否必须对我们部署到的每个地区的产品进行射频认证?  例如 FCC、CE、RCM、CCC、JTEC 等

    • 是的

    4.SimpleLink 产品的终端节点配置工作原理(我们的 Web 应用程序的注册/身份验证/DeviceID、FOTA)?  也许您可以为我参考文档,我可以自行阅读;)

    • 今天发布的版本需要"预共享密钥"、但我们正在开发一个包含正式密钥交换方法的版本。

    此致、
    /TA