This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-CC1190EM869RD:在100kbitps 的250kHz 频带内针对单个200kHz 通道优化 SmartRF Studio 中的参数

Guru**** 2585255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/734033/cc1101-cc1190em869rd-optimising-the-parameters-in-smartrf-studio-for-a-single-200khz-channel-in-250khz-band-at-100kbitps

器件型号:CC1101-CC1190EM869RD
如果您有能力、我希望获得一些建议?  
我们使用1101/1190创建非常安全且可扩展的网状网络。 我们已在  版本1中使用默认868MHz 19.8kbaud (低于25mW)设置、但现在希望增大范围和比特率。 在使用500mW 频谱(869.4-869.65)优化1000m 范围内的100kbaud 无线电参数方面、我可以提供一些帮助。 我们可以使用250kHz、并可将其用作单个宽带通道或几个较小的通道。 假设我的基频为869.4、其他变量应如下:
通道间隔= 200kHz
偏差= 25kHz
波特率= 100kHz
接收带宽= 250kHz
我希望这可以为我提供一个200kHz 的单个通道、两侧都有25kHz 的间隙带。 是这样吗?
如果我想在同一250kHz 频带中具有4个更窄的通道、 射频参数的起始设置是什么样的?
非常感谢。